990-91381C-012

Préparation à l'installation

  1. Retirez les supports (A) et (B) de l'armoire de bypass de maintenance. Installez les supports (A) à l'arrière de l'armoire de bypass de maintenance. Conservez le support (B) pour l'interconnexion supérieure avec l'ASI.

    Vue latérale droite de l'armoire de bypass de maintenance

    Vue arrière de l'armoire de bypass de maintenance

  2. Retirez le panneau latéral droit de l'armoire de bypass de maintenance.

    L'armoire de bypass de maintenance

  3. Retirez le panneau latéral gauche de l'ASI. Installez le panneau latéral gauche sur l'armoire de bypass de maintenance.

    L'armoire de bypass de maintenance et l'ASI

  4. Poussez l'armoire de bypass de maintenance en position finale. Alignez-la avec l'ancrage antisismique, s'il est présent. Pour les systèmes sans ancrage antisismique, réinstallez le support de transport arrière sur l'armoire de bypass de maintenance et fixez-le au sol.

    Vue arrière avec ancrage antisismique

    Vue arrière sans ancrage antisismique

  5. Préparez le raccordement des câbles d'alimentation :
    1. Retirez le panneau supérieur ou inférieur.
    2. Pour l'entrée des câbles par le bas, retirez la roulette arrière et les vis de la roulette du panneau inférieure. Jetez la roulette.
    3. Percez des trous ou effectuez des perforations dans le panneau pour le passage des câbles d'alimentation ou des joints. Les joints ne sont pas fournis.
    4. Réinstallez le panneau supérieur ou inférieur.
    DANGER
    risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations quand les panneaux sont installés, ni à proximité de l'armoire.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

    Entrée des câbles par le haut

    Entrée des câbles par le bas

  6. Ouvrez la porte intérieure de l'ASI.
  7. Retirez les caches de protection transparents de l'ASI.

    Vue avant de l'ASI

  8. Retirez les jeux de barres de l'ASI. Certains des jeux de barres seront installés dans l'armoire de bypass de maintenance :
    1. Retirez les trois jeux de barres de l'ASI. Installez les trois jeux de barres dans l'armoire de bypass de maintenance à l'aide des neuf vis M8 avec rondelle (fournies dans le kit). Si les vis M8 avec rondelle ne sont pas dans le kit fourni, de nouvelles vis M8 avec rondelle doivent être obtenues localement et utilisées.
    2. Retirez les trois jeux de barres de l'ASI. Uniquement pour les systèmes à double réseaux d'alimentation : Installez les trois jeux de barres dans l'armoire de bypass de maintenance à l'aide des 12 vis M8 avec rondelle (fournies dans le kit). Si les vis M8 avec rondelle ne sont pas dans le kit fourni, de nouvelles vis M8 avec rondelle doivent être obtenues localement et utilisées.
    3. Retirez les trois jeux de barres de l'ASI. Mettez-les de côté pour le disjoncteur du banc de charge en option s'il fait partie du système.
    4. Retirez les quatre jeux de barres de l'ASI. Jetez-les ou conservez-les comme pièces de rechange.

    Vue avant de l'ASI

    Vue avant de l'armoire de bypass de maintenance

  9. Uniquement pour le régime de neutre TNC : Installez le cavalier de jeu de barres fourni pour raccorder le jeu de barres N au jeu de barres PE comme indiqué.

    Vue avant de l'armoire de bypass de maintenance

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?