990-91381A-016

Persiapan Pemasangan

  1. Lepaskan braket (A) dan (B) dari lemari bypass pemeliharaan. Pasang braket (A) pada bagian belakang lemari bypass pemeliharaan. Simpan braket (B) untuk interkoneksi atas dengan UPS.

    Tampak Sisi Kanan Lemari Bypass Pemeliharaan

    Tampak Belakang Lemari Bypass Pemeliharaan

  2. Lepaskan panel sisi kanan dari lemari bypass pemeliharaan.

    Lemari Bypass Pemeliharaan

  3. Lepaskan panel di sisi kiri dari UPS. Pasang panel sisi kiri pada lemari bypass pemeliharaan.

    Lemari Bypass Pemeliharaan dan UPS

  4. Dorong lemari bypass pemeliharaan ke posisi akhir. Sejajarkan dengan penahan anti seismik, jika ada. Untuk sistem tanpa penahan anti seismik, pasangkan kembali braket pengangkutan belakang pada lemari bypass pemeliharaan dan pasangkan ke lantai.

    Tampak Belakang dengan Penumpu Seismik

    Tampak Belakang tanpa Penumpu Seismik

  5. Siapkan kabel daya:
    1. Lepaskan pelat penekan atas atau bawah.
    2. Untuk entri kabel bawah, lepaskan roda belakang dan sekrup roda dari pelat penutup bawah. Buang roda.
    3. Bor atau lubangi pelat penutup untuk kabel daya atau pelat glant. Jika pelat glant tidak disediakan.
    4. Pasangkan kembali pelat penutup atas atau bawah.
    BAHAYA
    bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
    Jangan mengebor atau membuat lubang dalam keadaan pelat penekan terpasang, dan jangan mengebor atau membuat lubang di tempat yang berdekatan dengan lemari.
    Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.

    Entri Kabel Atas

    Entri Kabel Bawah

  6. Buka pintu bagian dalam pada UPS.
  7. Lepaskan penutup pelindung transparan di UPS.

    Tampak Depan UPS

  8. Lepaskan busbar dari UPS. Beberapa busbar akan dipasang di lemari bypass pemeliharaan:
    1. Lepaskan ketiga busbar dari UPS. Pasang ketiga busbar pada lemari bypass pemeliharaan.
    2. Lepaskan ketiga busbar dari UPS. Hanya untuk catu daya utama ganda: Pasang ketiga busbar pada lemari bypass pemeliharaan.
    3. Lepaskan ketiga busbar dari UPS. Simpan opsi pemutus bank beban (LBB) jika merupakan bagian dari sistem.
    4. Lepaskan keempat busbar dari UPS. Buang atau simpan untuk suku cadang.

    Tampak Depan UPS

    Tampak Depan Lemari Bypass Pemeliharaan

  9. Hanya untuk sistem arde TNC: Pasang busbar jumper yang disediakan untuk menghubungkan busbar N ke busbar PE seperti yang ditunjukkan.

    Tampak Depan Lemari Bypass Pemeliharaan

QR code for this page

Apakah ini membantu?