990-91381A-016

Menyiapkan Kabel Sinyal pada Sistem Entri Kabel Atas

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Jangan mengebor atau membuat lubang dalam keadaan pelat penekan terpasang, dan jangan mengebor atau membuat lubang di tempat yang berdekatan dengan lemari.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
  1. Siapkan UPS untuk kabel sinyal:
    1. Lepaskan penutup.
    2. Lepaskan pelat penekan dan pelat sikat dari bagian atas UPS.

      Tampak Depan UPS

    3. Untuk pemasangan tanpa gelang penahan: Pasang kembali pelat sikat.
    4. Untuk pemasangan dengan gelang penahan: Bor satu lubang pada pelat penekan untuk gelang penahan, pasangkan gelang penahan, dan pasang kembali pelat penekan.
  2. Rutekan kabel sinyal seperti yang ditunjukkan untuk memisahkan kabel Class 2/SELV dari kabel non-Class 2/non-SELV. Pemisah di dalam saluran kabel memisahkan kabel yang ada.

    Tampak Depan UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?