990-91375-024

Preparação da caixa do disjuntor da bateria para a passagem de cabos

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não perfure paredes para passar cabos ou conduítes com as placas de cobertura instaladas e não perfure paredes próximas ao nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Remova as placas de cobertura:
    • Para GVBBB630EL-1CB: Remova as placas de cobertura inferiores.
    • Para GVBBB630EL-2CB: Remova as placas de cobertura superior e inferior, ou apenas as placas de cobertura inferior.
    • Para GVBBB630EL-3CB: Remova as placas de cobertura superior e inferior.

    GVBBB630EL-1CB

     

    GVBBB630EL-2CB e GVBBB630EL-3CB

    GVBBB630EL-2CB e GVBBB630EL-3CB

  2. Faça orifícios para os cabos de alimentação (A) e cabos de sinal (B) ou ilhós nas placas de cobertura, instale os conduítes (se aplicável) e reinstale as placas de cobertura.
    PERIGO
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    Certifique-se de que não haja arestas afiadas que possam danificar os cabos.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

    GVBBB630EL-1CB

     

    GVBBB630EL-2CB e GVBBB630EL-3CB

    GVBBB630EL-2CB e GVBBB630EL-3CB

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?