990-91381D-022

Maak de UPS gereed voor de interne voedingsrailaansluiting

  1. Plaats de PE-voedingsrail terug in de UPS:
    1. Koppel de EMC-kabel, de EMC-kabelhouder en de verbindingskabels los van de PE-voedingsrail. Let op de aansluiting van de kabels op de aardrail.
    2. Verwijder de koperen voedingsrail werp deze weg.
    3. Verplaats de PE-voedingsrail naar de nieuwe positie.
    4. Houd de EMC-kabelhouder vast en trek voorzichtig aan het uiteinde van de EMC-kabel om deze langer te maken. Sluit de EMC-kabel opnieuw op de PE-voedingsrail aan.
    5. Sluit de verbindingskabels opnieuw op de PE-voedingsrail aan.
  2. Alleen voor UPS met de plastic doos als apart onderdeel: Buig de flappen van de M-zone naar boven op de plastic doos. Dit is nodig om ruimte te maken voor de interne voedingsrails tussen de onderhoudsbypassbehuizing en de UPS. Sla deze stap over als de doos geïntegreerd is in de binnendeur van de UPS. De geïntegreerde doos hoeft niet te worden aangepast om op de interne voedingsrails te passen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?