990-91381D-023

Klargjøre UPSen for tilkopling av interne samleskinner

  1. Omplassere PE-samleskinnen i UPSen:
    1. Kople fra EMC-kabelen, EMC-kabelholderen og kablene til potensialutligningskontaktoren fra PE-samleskinnen. Legg merke til tilkoplingen av kablene på jordsamleskinnen.
    2. Fjern og avhend samleskinnen i kopper.
    3. Flytt PE-samleskinnen til den nye posisjonen.
    4. Hold tak i EMC-kabelholderen og dra forsiktig i enden av EMC-kabelen for å forlenge den. Kople EMC-kabelen til PE-samleskinnen igjen.
    5. Kople kablene til potensialutligningskontaktoren til PE-samleskinnen igjen.
  2. Kun for UPS med plastboksen som en separat del: Bøy M-soneklaffene oppover på plastboksen. Dette er nødvendig for å få plass til de interne samleskinnene mellom vedlikeholdsbypasskabinettet og UPSen. Hopp over dette trinnet hvis boksen er integrert i den indre døren på UPSen. Den integrerte boksen trenger ikke modifisering for å passe med de interne samleskinnene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?