990-91381A-028

Подготовка ИБП к внутреннему соединению шины

  1. Установите на место шину защитного заземления (PE) в ИБП:
    1. Отключите кабель электромагнитной совместимости, держатель кабеля электромагнитной совместимости и кабель заземления от шины защитного заземления (PE). Обратите внимание на подключение кабелей к шине заземления.
    2. Снимите и отложите медную шину.
    3. Переместите шину защитного заземления (PE) в новое положение.
    4. Удерживая держатель кабеля электромагнитной совместимости, осторожно потяните за конец кабеля электромагнитной совместимости, чтобы увеличить его длину. Подключите кабель электромагнитной совместимости к шине PE.
    5. Подключите кабели заземления к шине PE.
  2. Отогните вверх заслонки в зоне M на пластиковом корпусе. Это необходимо для того, чтобы освободить место для внутренних шин между шкафом сервисного байпаса и ИБП.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?