990-91381C-005

Vorbereiten für Signalkabel in Systemen mit Kabeleingang unten

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Bohren bzw. stanzen Sie keine Öffnungen, während die Abdeckplatten angebracht sind, und bohren bzw. stanzen Sie nicht in der Nähe des Schranks.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
  1. Entfernen Sie die Abdeckungen.
  2. Vorbereitungen zur Verlegung der Signalkabel:
    1. Entfernen Sie die Abdeckplatten.
    2. Bohren/stanzen Sie Löcher für Signalkabel oder Kabeldurchführungen in die Abdeckplatte. Installieren Sie ggf. Kabeldurchführungen (nicht im Lieferumfang enthalten).
    3. Bringen Sie die Abdeckplatten wieder an.
  3. Führen Sie die Signalkabel aus der USV in den Wartungs-Bypass-Schrank und durch dessen Unterseite aus diesem heraus.
  4. Setzen Sie die Abdeckungen wieder ein.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?