990-91379B-012

Enregistrement des paramètres d'ASI sur un périphérique USB

NOTE: L'ASI peut uniquement accepter les paramètres qui ont été initialement enregistrés à partir de la même ASI. Les paramètres enregistrés à partir d'autres ASI ne peuvent pas être réutilisés.
  1. Appuyez sur Configuration > Sauvegard./restaur. .
  2. Ouvrez la porte avant.
  3. Insérez votre périphérique USB dans le port USB 1 du contrôleur de niveau du système.
  4. Appuyez sur Enreg. pour enregistrer les paramètres d'ASI actuels sur le périphérique USB.
    NOTE: Ne retirez pas le périphérique USB tant que le processus d'enregistrement n'est pas terminé.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?