990-91379E-023

Lagre UPS-innstillingene på en USB-enhet

MERK: UPSen kan bare godta innstillinger som opprinnelig var lagret fra samme UPS. Innstillinger som er lagret fra andre UPS-enheter, kan ikke gjenbrukes.
  1. Trykk på Konfigurasjon > Lagre/gjenopprette.
  2. Åpne frontdøren.
  3. Sett inn USB-enheten i USB-port 1 på systemnivåkontrolleren.
  4. Trykk på Lagre for å lagre de gjeldende UPS-innstillingene på USB-enheten.
    MERK: Du må ikke fjerne USB-enheten før lagringsprosessen er fullført.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?