990-91379E-034

UPS Ayarlarını bir USB cihazına yükleyin

NOT: UPS, yalnızca aynı UPS’den kaydedilmiş ayarları kabul edebilir. Diğer UPS'lerden kaydedilen ayarlar tekrar kullanılamaz.
  1. Konfigürasyon > Kaydet/geriyükle öğesine dokunun.
  2. Ön kapağı açın.
  3. USB cihazınızı sistem seviyesi kontrolöründe USB bağlantı noktası 1'e takın.
  4. USB cihazında mevcut UPS ayarlarını kaydetmek için Kaydet öğesine dokunun.
    NOT: Kaydetme süreci tamamlanana kadar USB cihazını devre dışı bırakmayın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?