990-91379E-006

Configurar las preferencias de la pantalla

  1. Pulse Configuración > General > Pantalla.
    1. Configure Sonido de alarma en Activar o Desactivar. Esta opción activará o silenciará todos los sonidos de alarma.
    2. Seleccione Celsius o Fahrenheit como unidad de temperatura.
    3. Para Iniciar protector de pantalla después de, defina 5 min, 15 min, 30 min o Nunca. El protector de pantalla se activará transcurrido el tiempo establecido si no se ha realizado ninguna actividad en la pantalla.
    4. Ajuste la opción Brillo de la pantalla pulsando - o +.
    5. Configure Sonido de pantalla táctil en Activar o Desactivar. Esta opción activará o silenciará todos los sonidos de la pantalla, excepto los sonidos de alarma.
    6. Calibre la funcionalidad táctil de la pantalla pulsando dos veces el botón de calibración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?