990-91379C-022

De displayvoorkeuren configureren

  1. Tik op Configuratie > Algemeen > Display .
    1. Stel het Alarmsignaal in op Inschakelen of Uitzetten. Hiermee worden alle alarmgeluiden ingeschakeld/gedempt.
    2. Stel de temperatuureenheid in op Celsius of Fahrenheit.
    3. Stel Schermbeveiliging inschakelen na 5 min, 15 min, 30 min of Nooit in. De schermbeveiliging wordt na de ingestelde tijd ingeschakeld wanneer er geen activiteit is geweest op het scherm.
    4. Stel de Helderheid van display in door op - of + te tikken.
    5. Stel het Geluid touchscreen in op Inschakelen of Uitzetten. Hiermee worden alle displaygeluiden (met uitzondering van alarmgeluiden) ingeschakeld/gedempt.
    6. Kalibreer de aanraakfunctionaliteit van het scherm door twee keer op de kalibratieknop te tikken.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?