990-91379C-007

Τερματισμός λειτουργίας συστήματος UPS στη λειτουργία παράκαμψης συντήρησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μόνο όταν η σχετική λυχνία ένδειξης του αυτόματου διακόπτη ισχύος είναι αναμμένη.
  1. Πατήστε τα στοιχεία Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Τερματισμός λειτουργίας συστήματος UPS ή Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Τερματισμός λειτουργίας UPS σε παράλληλο σύστημα , και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
  2. Γενική διαδικασία τερματισμού λειτουργίας για ένα σύστημα UPS με ασφαλειοδιακόπτη παράκαμψης συντήρησης MBB:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία είναι μια γενική διαδικασία τερματισμού λειτουργίας. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Κατευθυντ ακολουθίες που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας
    1. Επιλέξτε Μεταφορά Ελέγχου > Κατάστασης λειτουργίας > για παράκαμψη λειτουργίας .
    2. Κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη παράκαμψης συντήρησης MBB.
    3. Ανοίξτε τον ασφαλειοδιακόπτη μόνωσης συστήματος SIB (αν υπάρχει).
    4. Ανοίξτε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μονάδας εξόδου UOB.
    5. Επιλέξτε το στοιχείο Έλεγχος > Αντιστροφέας > Αντιστροφέας απενεργοποιημ. ή πατήστε το κουμπί Αναστροφέας απενεργ. (OFF) (κρατήστε πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα) στην ενότητα του ελεγκτή.
    6. Ανοίξτε τον ασφαλειοδιακόπτη εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (αν υπάρχει).
    7. Ανοίξτε τον(τους) αυτόματο(ους) διακόπτη(ες) ισχύος μπαταρίας.
    8. Ανοίξτε τον ασφαλειοδιακόπτη μονάδας εισόδου UIB.
    9. Επαναλάβετε το βήμα δ έως η για άλλα UPS σε ένα παράλληλο σύστημα.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;