990-91379A-012

Arrêt du système d'ASI en mode bypass de maintenance

NOTE: N'utilisez un disjoncteur que lorsque le voyant du disjoncteur associé est allumé.
  1. Sélectionnez Contrôle > Séquences guidées > Arrêt du système d'ASI ou Contrôle > Séquences guidées > Arrêter une ASI dans un système parallèle puis suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
  2. Procédure d'arrêt générique pour un système d'ASI avec disjoncteur bypass de maintenance MBB :
    NOTE: Les procédures suivantes sont des procédures d'arrêt génériques. Suivez toujours les étapes de Séquences guidées qui sont spécifiques à votre système.
    1. Sélectionnez Contrôle > Mode de fonct. > Transférer en mode bypass.
    2. Fermez le disjoncteur bypass de maintenance (MBB).
    3. Ouvrez le disjoncteur d'isolation du système (SIB), le cas échéant.
    4. Ouvrez le disjoncteur de sortie de l'unité (UOB).
    5. Sélectionnez Contrôle > Onduleur > Arrêt onduleur ou appuyez sur le bouton OFF de l'onduleur (maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes) sur la section du contrôleur.
    6. Ouvrez le disjoncteur d'entrée du commutateur statique (SSIB), le cas échéant.
    7. Ouvrez le ou les disjoncteurs batterie.
    8. Ouvrez le disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB).
    9. Répétez les étapes d à h pour les autres ASI dans un système parallèle.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?