990-91379C-004

Luk ned til vedligeholdelsesbypassdrift for enkelt UPS-system med Kirk-nøgle installeret

BEMÆRK: En afbryder må kun betjenes, hvis den tilhørende afbryderindikator lyser.
  1. Vælg Kontrol > Driftstilstand > Skift til bypassdrift .
  2. Hold SKRU-knappen nede, drej og fjern nøgle A fra SKRU-låsen.
  3. Indsæt nøgle A i låsen til vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB, og drej nøglen.
  4. Luk vedligeholdelsesbypassafbryderen (MBB).
  5. Åbn enhedsudgangsafbryderen (UOB).
  6. Drej og fjern nøgle B fra låsen til enhedsudgangsafbryderen (UOB).
  7. Indsæt nøgle B i SKRU-låsen, og drej nøglen til låst position.
  8. Vælg Kontrol > Vekselretter > Sluk vekselretter .
  9. Åbn indgangsafbryderen til den statiske switch (SSIB) (hvis til stede).
  10. Åbn batteriafbryderne.
  11. Åbn enhedsindgangsafbryderen (UIB).
QR code for this page

Var dette nyttigt?