990-91379A-006

Apagado con el funcionamiento en derivación de mantenimiento para un sistema SAI unitario con llave Kirk instalada

NOTA: Solo debe poner en funcionamiento un disyuntor cuando esté encendido el indicador luminoso correspondiente.
  1. Seleccione Control > Modo de funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv..
  2. Mantenga pulsado el botón SKRU, gire la llave A y retírela del interbloqueo SKRU.
  3. Inserte la llave A en el interbloqueo para el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) y gírela.
  4. Cierre el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB).
  5. Abra el disyuntor de salida de unidad (UOB).
  6. Gire la llave B y retírela del interbloqueo para el disyuntor de salida de unidad (UOB).
  7. Inserte la llave B en el interbloqueo SKRU y gírela hasta la posición de bloqueo.
  8. Seleccione Control > Inversor > Inversor desact.
  9. Cierre el disyuntor de entrada del conmutador estático (SSIB), si lo hay.
  10. Abra los disyuntores de batería.
  11. Abra el disyuntor de entrada de unidad (UIB).
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?