990-91379E-025

Uruchomienie i dodanie zasilacza UPS do pracującego układu równoległego

Skorzystaj z tej procedury, aby uruchomić zasilacz UPS i dodać go do działającego układu równoległego.

UWAGA: Wyłącznik można obsługiwać tylko wtedy, gdy świeci się lampka wyłącznika.
  1. Zamknij wyłącznik wejściowy jednostki (UIB) na tym zasilaczu UPS, jeśli jest otwarty.
    Wyświetlacz włącza się. Sekwencja ponownego uruchamiania trwa około 3 minut.
  2. Zaznacz opcje Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Uruchom zasilacz UPS w układzie równoległym i wykonaj instrukcje na wyświetlaczu.
  3. Ogólna procedura uruchamiania:
    UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólne procedury uruchamiania. Zawsze postępuj wg kroków procedury Sekwen. nadzorowane, które są przypisane do Twojego systemu.
    1. Zamknij wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego SSIB na tym zasilaczu UPS (jeśli jest obecny).
    2. Zamknij wyłącznik prądu zwrotnego obejścia BF2 na tym zasilaczu UPS (jeśli jest obecny).
    3. Zamknij wyłącznik(i) baterii na tym zasilaczu UPS.
    4. Zamknij wyłącznik wyjściowy jednostki (UOB) na tym zasilaczu UPS.
    5. Wybierz na tym zasilaczu UPS opcje Sterowanie > Falownik > Falownik włączony lub naciśnij przycisk WŁ. falownika (przytrzymaj przez pięć sekund) na sterowniku poziomu systemu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?