启动 UPS 并将其添加到运行的并机系统中
执行本操作启动 UPS 并将其添加到正在运行的并机系统。
注: 仅在断路器的指示灯亮起时,才可以操作该断路器。
- 闭合此 UPS 的设备输入断路器
UIB(如已断开)。 显示屏会亮起。重启过程大约会持续 3 分钟。
- 选择 ,然后按照显示屏上的步骤进行操作。
- 常规启动步骤:注: 以下为常规启动步骤。始终按照与您系统相配套的引导顺序中的步骤操作。
- 闭合此 UPS 的静态开关输入断路器 SSIB(如有)。
- 闭合此 UPS 的旁路反向馈电断路器 BF2(如有)。
- 闭合此 UPS 的电池断路器。
- 闭合此 UPS 的设备输出断路器 UOB。
- 在此 UPS 上,选择 或按住系统级控制器上的逆变器打开按钮(长按 5 秒)。