990-91379B-006

Arranque con el funcionamiento en derivación de mantenimiento para un sistema SAI unitario con llave Kirk instalada

NOTA: Solo debe poner en funcionamiento un disyuntor cuando esté encendido el indicador luminoso correspondiente.
  1. Cierre el disyuntor de entrada de unidad (UIB).
    Se enciende la pantalla. La secuencia de reinicio dura unos tres minutos.
  2. Cierre el disyuntor de entrada del conmutador estático (SSIB), si lo hay.
  3. Cierre el disyuntor de derivación de retroalimentación BF2 (si existe).
  4. Cierre los disyuntores de batería.
  5. Seleccione Control > Modo de funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv. .
  6. Mantenga pulsado el botón SKRU, gire la llave B y retírela del interbloqueo SKRU.
  7. Inserte la llave B en el interbloqueo para el disyuntor de salida de unidad (UOB) y gírela.
  8. Cierre el disyuntor de salida de la unidad (UOB).
  9. Abra el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB).
  10. Gire la llave A y retírela del interbloqueo para el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB).
  11. Inserte la llave A en el interbloqueo SKRU y gírela hasta la posición de bloqueo.
  12. Seleccione Control > Inversor > Inversor activado .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?