990-91379B-016

Nyalakan dari Operasi Bypass Pemeliharaan untuk Sistem UPS Tunggal dengan Kunci Kirk Terpasang

CATATAN: Operasikan pemutus hanya ketika indikator lampu pemutus yang bersangkutan menyala.
  1. Tutup pemutus masukan unit (UIB).
    Layar menyala. Proses boot ulang akan berlangsung sekitar tiga menit.
  2. Tutup SSIB pemutus masukan sakelar statis (jika ada).
  3. Tutup pemutus umpan balik bypass BF2 (jika ada).
  4. Tutup pemutus baterai.
  5. Pilih Kontrol > Mode Operasi > Alihkan ke operasi bypass .
  6. Tekan dan tahan tombol SKRU, putar dan lepaskan kunci B dari interlock SKRU.
  7. Masukkan kunci B ke dalam interlock untuk UOB pemutus keluaran unit dan putar kunci.
  8. Tutup UOB pemutus keluaran unit.
  9. Buka MBB pemutus bypass pemeliharaan.
  10. Putar dan lepaskan kunci A dari interlock untuk MBB pemutus bypass pemeliharaan.
  11. Masukkan kunci A ke dalam interlock SKRU dan putar kunci ke posisi terkunci.
  12. Pilih Kontrol > Inverter > Nyalakan Inverter .
QR code for this page

Apakah ini membantu?