990-91379A-007

Εκκίνηση του συστήματος UPS μέσω της λειτουργίας παράκαμψης συντήρησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μόνο όταν η σχετική λυχνία ένδειξης του αυτόματου διακόπτη ισχύος είναι αναμμένη.
  1. Αν είναι ανοικτός, κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη εισόδου μονάδας UIB.
    Η οθόνη ενεργοποιείται. Η ακολουθία επανεκκίνησης διαρκεί περίπου 3 λεπτά.
  2. Επιλέξτε τα στοιχεία Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Εκκίνηση συστήματος UPS ή Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Εκκίνηση UPS σε παράλληλο σύστημα, και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
  3. Γενική διαδικασία εκκίνησης για ένα σύστημα UPS με διακόπτη παράκαμψης συντήρησης MBB:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία είναι μια γενική διαδικασία εκκίνησης. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Κατευθυντ ακολουθίες που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας
    1. Αν είναι ανοικτός, κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη εισόδου μονάδας UIB.
    2. Κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (αν υπάρχει).
    3. Κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη ανατροφοδοσίας παράκαμψης BF2 (αν υπάρχει).
    4. Κλείστε τον(τους) αυτόματο(ους) διακόπτη(ες) ισχύος μπαταρίας.
    5. Επιλέξτε τη διαδρομή Έλεγχος > Κατάστ. λειτουργίας > Μεταφορ σε παράκαμψ λειτουργ αν είναι δυνατόν.
    6. Κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη εξόδου μονάδας UOB.
    7. Επαναλάβετε το βήμα α έως ε για άλλα UPS σε ένα παράλληλο σύστημα.
    8. Κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη μόνωσης συστήματος SIB (αν υπάρχει).
    9. Ανοίξτε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος παράκαμψης συντήρησης MBB.
    10. Επιλέξτε το στοιχείο Έλεγχος > Αντιστροφέας > Αντιστροφέας ενεργοποιημένος ή πατήστε το κουμπί Αντιστροφέας ενεργοποιημένος (ON) (κρατήστε πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα) στην ενότητα του ελεγκτή.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;