990-91379B-005

Leuchten der Status-LEDs für jeden USV-Betriebsmodus

Wenn das Display ausfällt, können Sie den USV-Betriebsmodus anhand der Status-LEDs hinter der Frontblende erkennen.

  • Grüne LED bedeutet, dass die betreffende Funktion aktiv ist.

  • Ausgeschaltete LED bedeutet, dass die betreffende Funktion inaktiv ist.

  • Rote LED bedeutet, dass die betreffende Funktion ausgefallen ist oder ein Alarmzustand vorliegt.

Doppelwandlung (Normalbetrieb)
Batteriebetrieb (in Systemen mit zweifachem Netzanschluss und Bypass verfügbar)
Batteriebetrieb (in Systemen mit einfachem Netzanschluss oder mit zweifachem Netzanschluss, wenn Bypass nicht verfügbar ist)
Angeforderter statischer Bypass-Betrieb
Erzwungener statischer Bypass-Betrieb
ECO-Mode
eConversion-Modus
AUS-Modus
Statischer Bypass-Standby-Betrieb
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?