990-91379B-037

各 UPS 运行模式的状态 LED 颜色

如果显示屏发生故障,可通过前面板背面的状态 LED 查看 UPS 运行模式。

  • LED 为绿色表示功能有效。

  • LED 熄灭表示功能无效。

  • LED 为红色表示功能发生故障或处于警报状态。

双变换(正常运行模式)
电池运行模式(在旁路可用的双市电系统中)
电池运行模式(在单市电系统或旁路不可用的双市电系统中)
请求静态旁路运行
强制静态旁路运行
ECO 模式
E-变换模式
关闭模式
静态旁路待机运行
本页的QR代码

这有帮助吗?