Systemlägen
Systemläget indikerar utgångsstatus för hela UPS-systemet, inklusive tillhörande brytare samt visar vilken källa som försörjer lasten.
Växelriktardrift
Vid växelriktardrift matas lasten av växelriktarna. UPS-läget kan vara i antingen normaldrift eller batteridrift när systemets driftläge är växelriktardrift.
Begärd statisk bypassdrift
Vid begärd statisk bypassdrift försörjs lasten från bypasskällan. Om ett fel detekteras kommer systemet att övergå till växelriktardrift eller tvingad statisk bypassdrift.
Tvingad statisk bypassdrift
Systemet är i tvingad statisk bypassdrift efter kommando från UPS-systemet eller då användaren har tryckt på knappen Växelriktare OFF (AV) på UPS-enheterna. Vid tvingad statisk bypassdrift försörjs lasten från bypasskällan med okonditionerad ström.
Underhållsbypassdrift
Vid bypassdrift försörjs lasten från bypassmatningen med okonditionerad ström.
ECO-läge
ECO-läget tillåter att systemet kan konfigureras för att använda begärd statisk bypassdrift, med lasten strömförsörjd genom bypassen som det önskade driftläget under fördefinierade förhållanden. Den främsta fördelen med ECO-läget är lägre förluster. Vid nätavbrott skiftar UPS-enheten till växelriktardrift för avbrottsfri strömförsörjning av lasten.
ECOnversion-läge
ECOnversion-läget gör att systemet kan strömförsörja den aktiva delen av lasten genom bypassen. Växelriktaren körs parallellt med bypassmatningen och försörjer den reaktiva delen av lasten (aktiv filtrering av övertoner). UPS-ingångseffektfaktorn bibehålls nära, oberoende av lastens effektfaktor, eftersom den reaktiva delen av lasten i signifikant grad reduceras i UPS-ingångsströmmen. Vid nätavbrott ser växelriktaren till att utgångsspänningen, omedelbart och avbrottsfritt, bibehålls så att avbrott eller spänningsfall under övergången från ECOnversion-läget elimineras.