990-91379A-006

Iniciar una prueba de batería

Requisitos previos:

  • Los disyuntores de batería deben estar cerrados.

  • No hay alarmas críticas.

  • La alimentación de derivación debe estar disponible.

  • El funcionamiento en derivación estática debe estar disponible.

  • Las baterías deben estar cargadas a más del 50%.

  • El tiempo de autonomía disponible debe ser superior a 4 minutos.

  • El funcionamiento debe ser en los modos: normal, ECOnversion o ECO.

  • El funcionamiento debe ser en los modos: inversor, ECOnversion o ECO.

Esta función lleva a cabo una serie de pruebas en las baterías, como la comprobación de fusibles fundidos o la detección de baterías bajas. La prueba descargará las baterías y usará un 10 % de la capacidad total. Ejemplo: si tiene 10 minutos de autonomía, la prueba se ejecutará durante 1 minuto. Es posible configurar la opción Prueba de batería para que se ejecute de manera automática de acuerdo con un intervalo de tiempo específico (desde cada semana hasta una vez al año).

  1. Seleccione Mantenimiento > Batería > Iniciar prueba.
  2. Pulse Aceptar en la pantalla de confirmación.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?