UPS 모드
정상 작동
정상 작동 시에 UPS는 조절된 전원으로 부하를 지원합니다.
배터리 작동
유틸리티/주 전원 공급에 장애가 발생한 경우 UPS는 배터리 작동으로 전환하고 DC 소스의 조절된 전원으로 부하를 지원합니다.
자동 스태틱 바이패스 작동
UPS는 디스플레이에서의 명령에 따라 요청된 스태틱 바이패스 작동으로 전환될 수 있습니다. 요청된 스태틱 바이패스 작동 모드에 있는 동안 부하는 바이패스 소스에 의해 전력을 공급받습니다. 오류가 감지된 경우 UPS는 정상 작동 또는 수동 스태틱 바이패스 작동으로 전환합니다. 요청된 스태틱 바이패스 작동 중에 유틸리티/주 전원 공급에 중단이 있는 경우 UPS는 배터리 작동으로 전환됩니다.
수동 스태틱 바이패스 작동
UPS의 명령이 있거나 사용자가 UPS의 인버터 OFF 버튼을 누른 경우 UPS는 수동 스태틱 바이패스 작동으로 들어갑니다. 수동 스태틱 바이패스 작동 모드에 있는 동안 부하는 바이패스 소스에 의해 전력을 공급받습니다.
유지보수 바이패스 작동
유지보수 바이패스 차단기 MBB가 외부 유지보수 바이패스 캐비닛 또는 타사 개폐 장치에서 닫히면 UPS는 외부 유지보수 바이패스 작동 모드로 전환됩니다. 부하는 바이패스 소스의 조절되지 않은 전력을 공급받습니다. 서비스 및 교체는 유지 관리 바이패스 차단기 MBB를 통한 외부 유지보수 바이패스 작동 중에 전체 UPS에서 수행될 수 있습니다.
스태틱 바이패스 대기 작동
스태틱 바이패스 대기는 병렬 시스템의 개별 UPS에만 적용됩니다. UPS가 수동 스태틱 바이패스 작동으로 전환할 수 없고 병렬 시스템의 다른 UPS가 부하를 지원할 수 있는 경우, UPS는 스태틱 바이패스 대기 작동으로 전환됩니다. 스태틱 바이패스 대기에서는 해당 UPS의 출력이 꺼져 있습니다. UPS는 선호하는 작동 모드를 사용할 수 있는 경우 자동으로 해당 모드로 변경됩니다.
배터리 테스트
UPS가 배터리 자체 테스트 또는 런타임 보정을 수행 중인 경우 UPS는 배터리 테스트 모드 상태가 됩니다.
ECO 모드
ECO 모드는 바이패스를 통해 부하가 공급되는 요청된 스태틱 바이패스를 사전 정의된 조건 시 선호하는 작동 모드로 사용하도록 UPS를 구성할 수 있게 해 줍니다. 오류(예: 바이패스 전압 허용 범위 벗어남, 출력 전압 허용 범위 벗어남)가 감지된 경우 UPS는 정상 작동 모드 또는 수동 스태틱 바이패스 작동으로 즉각 전환됩니다. ECO 모드의 가장 큰 장점은 전기 전력의 소모를 줄여준다는 것입니다. 유틸리티/주 전원에 장애가 발생한 경우 UPS는 배터리 작동으로 전환되어 부하를 중단 없이 공급해 줍니다. 배터리는 UPS가 ECO 모드에 있을 때 충전됩니다.
ECOnversion 모드
ECOnversion은 UPS가 스태틱 바이패스를 통해 부하의 유효 전력 부분을 공급할 수 있게 해 줍니다. 인버터는 바이패스 소스와 병렬로 계속 실행되며 부하의 무효 전력 부분을 공급합니다. UPS 입력 전류에서 부하의 무효 전력 부분이 상당히 감소되므로 UPS의 입력 역률은 부하 역률에 상관없이 독립적으로 역률 1에 가깝게 유지됩니다. 유틸리티/주 전원에 장애가 발생한 경우 인버터는 즉각적으로 출력 전압을 유지하여 ECOnversion 모드에서 전환 과정에 발생하는 중단 또는 저하를 실질적으로 제거해 줍니다. UPS가 ECOnversion 모드이면 배터리는 충전됩니다.