UPS 模式
正常运行模式
在正常运行模式下,UPS 可为负载提供稳压电源。
电池运行模式
如果市电出现故障,UPS 切换到电池运行模式,并从 DC 电源为负载提供稳压电源。
请求静态旁路运行模式
UPS 可在收到显示屏输入的命令后切换到请求静态旁路运行模式。在请求静态旁路运行模式下,负载由旁路供电。如果检测到错误,UPS 将切换为正常运行或强制静态旁路运行。如果在请求静态旁路模式下市电电源供电出现了中断,则 UPS 会切换到电池运行模式。
强制静态旁路运行模式
UPS 在收到 UPS 指令或用户按下 UPS 上的逆变器 OFF(停止)按钮后,会进入强制静态旁路运行模式。在强制静态旁路运行模式下,负载由旁路供电。
维护旁路运行模式
当外部维修旁路机柜中或第三方开关装置中的维修旁路断路器 (MBB) 处于闭合状态时,UPS 会切换到外部维修旁路运行模式。负载由旁路电源通过未经调节的电源提供电源。在经外部维修旁路断路器 (MBB) 的外部维修旁路运行模式下,可对整个 UPS 进行维护和更换。
静态旁路待机运行
静态旁路待机仅适用于并机系统中的单台 UPS。UPS 进入静态旁路待机运行的情况为:当 UPS 被阻止进入强制静态旁路运行并且并机系统的其他 UPS 可以支持负载时。在静态旁路待机中,指定 UPS 的输出关闭。在可能的情况下,UPS 自动切换到首选运行模式。
电池测试
当 UPS 进行电池自检或运行时间校准时,UPS 会进入电池测试模式。
ECO 模式
ECO 模式可允许 UPS 配置为使用请求静态旁路(通过旁路负载供电)作为预定义环境下的首选运行模式。如果检测到故障(旁路电压超限、输出电压超限等),UPS 会立即切换到正常运行模式或强制静态旁路模式。ECO 模式的主要优势是可降低耗电量。当市电供电发生中断时,UPS 会切换到电池运行模式,从而向负载提供不间断电源。UPS 处于 ECO 模式时会对电池充电。
E-变换模式
E-变换允许 UPS 通过静态旁路向负载的有功部分供电。逆变器在运行时保持与旁路电源并联连接,并向负载的无功部分供电。当负载的无功部分在 UPS 输入电流中严重下降时,无论负载功率因数为何,UPS 的输入功率因数始终维持在校正值附近。如果市电供电发生中断,逆变器会立即维持输出电压,从而消除在切换出 E-变换模式过程中的断电或压降。UPS 处于 E-变换模式时会对电池充电。