Vis oplysninger om systemstatus
- Tryk på Status.
- Tryk på Indgang, Udgang, Bypass, Batteri, Temperatur, Strømmoduler eller Parallel for at se status.
Indgang
Spænding f-f (fase-til-fase) Den aktuelle fase-til-fase-indgangsspænding. Strøm Den aktuelle indgangsstrøm fra vekselstrømskilden pr. fase i ampere (A). Frekvens Den aktuelle indgangsfrekvens i hertz (Hz). Spænding f-N (fase-til-neutral)* Den aktuelle indgangsspænding for fase-til-neutral i volt (V). Samlet effekt Den aktuelle, samlede aktive indgangseffekt (for alle tre faser) i kW. Effekt Den aktuelle aktive indgangseffekt (eller reelle effekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den del af strømflowet, som i gennemsnit over en komplet cyklus af vekselstrømskurveformen resulterer i nettooverførsel af energi i én retning. Spidsstrøm Indgangsspidsstrømmen i ampere (A) Effektfaktor Forholdet mellem aktiv effekt og tilsyneladende effekt. Energi Det samlede energiforbrug siden installationstidspunktet. Udgang
Spænding f-f (fase-til-fase) Fase-til-fase-udgangsspændingen i vekselretteren i volt (V). Strøm Den aktuelle udgangsstrøm for hver fase i ampere (A). Frekvens Den aktuelle udgangsfrekvens i hertz (Hz). Spænding f-N (fase-til-neutral)* Fase-til-neutral-udgangsspændingen i vekselretteren i volt (V). Last Den procentdel af UPS'ens kapacitet, der bruges på tværs af alle faser. Lastprocenten vises for den højeste faselast. Neutral strøm* Den aktuelle neutrale udgangsstrøm i ampere (A) Samlet effekt Den aktuelle, samlede aktive udgangseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW). Effekt Den aktuelle, aktive udgangseffekt (eller reelle effekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den del af strømflowet, som i gennemsnit over en komplet cyklus af vekselstrømskurveformen resulterer i nettooverførsel af energi i én retning. Spidsstrøm Udgangsspidsstrømmen i ampere (A) Effektfaktor Den aktuelle udgangseffektfaktor for hver fase. Effektfaktoren er forholdet mellem den aktive effekt og den tilsyneladende effekt. Energi Den samlede energiforsyning siden installationstidspunktet. Crestfaktor Den aktuelle udgangscrest-faktor for hver fase. Udgangscrest-faktoren er forholdet mellem maksimalværdien for udgangsstrømmen og RMS-værdien (root mean square). Bypass
Spænding f-f (fase-til-fase)* Den aktuelle fase-til-fase-bypassspænding (V). Strøm Den aktuelle bypassstrøm for hver fase i ampere (A). Frekvens Den aktuelle bypassfrekvens i hertz (Hz). Spænding f-N (fase-til-neutral) Den aktuelle fase-til-neutral-bypassspænding (V). Samlet effekt Den aktuelle, samlede aktive bypasseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW). Effekt Den aktuelle aktive bypasseffekt for hver fase i kilowatt (kW). Den aktive effekt er gennemsnittet af øjebliksproduktet af spænding og strøm over en vis tid Spidsstrøm Indgangsspidsstrømmen i ampere (A) Effektfaktor Den aktuelle bypasseffektfaktor for hver fase. Effektfaktoren er forholdet mellem den aktive effekt og den tilsyneladende effekt. Batteri
Målinger Det aktuelle jævnstrømsforbrug trukket fra batteriet i kilowatt (kW). Den aktuelle batterispænding (VDC). Den aktuelle batteristrøm i ampere (A). En positiv strømværdi betyder, at batteriet lades. En negativ strømværdi betyder, at batteriet aflades. Batteritemperatur i celsius eller fahrenheit fra de tilsluttede temperatursensorer. Batteri Tid i timer og minutter, før batterierne når det laveste spændingsniveau, hvor systemet lukker. Viser også ladningsniveauet for batteriet i procent af fuld ladningskapacitet. Den nuværende batteriladning (Ah). Konfiguration Viser batteritype. Status Opladerens generelle tilstand. Tilstand Opladerens driftstilstand (Fra, Normal, Boost, Udligning, Cyklisk, Test). Ladekapacitet Den maksimale ladningskapacitet i procent af UPS'ens nominelle mærkeeffekt. Temperatur
Omgivelsestemperatur Omgivelsestemperatur i celsius eller fahrenheit. Batteritemperatur Batteritemperatur i celsius eller fahrenheit fra de tilsluttede batteritemperatursensorer. Temperatur Omgivelsestemperatur i celsius eller fahrenheit fra de valgfrie tilsluttede temperatursensorer (AP9335T og AP9335TH). Navngivning skal konfigureres via netværksadministrationsgrænsefladen. Fugtighed Fugtighed i procent fra de valgfrie tilsluttede fugtighedsfølere (AP9335TH). Navngivning skal konfigureres via netværksadministrationsgrænsefladen. Strømmoduler
Visningen viser tilstedeværelse (til stede/ikke til stede) og status (OK, advarsel, kritisk) for hvert strømmodul. Parallel
Indgangsstrøm Den aktuelle indgangsstrøm fra indgangskilden pr. fase i ampere (A). Bypass-strøm Den aktuelle bypass-strøm fra bypasskilden pr. fase i ampere (A). Tot. udgangseffekt Den samlede udgangseffekt af det parallelle UPS-system, der viser den samlede lastprocent og den totale udgangseffekt i kW og kVA for parallelsystemet. Udgangsstrøm Den aktuelle udgangsstrøm for hver fase i ampere (A). Antal redundante UPS-enheder Antal redundante UPS'er. Redundansindstilling Den konfigurerede redundansindstilling.
- Tryk på Indgang, Udgang, Bypass, Batteri, Temperatur, Strømmoduler eller Parallel for at se status.