990-91376B-012

Préparation de l'ASI au raccordement interne des jeux de barres

  1. Uniquement pour le système de mise à la terre HRG : Retirez et jetez les deux câbles préconnectés qui relient la borne E du contacteur de liaison au jeu de barres de mise à la terre.
  2. Repositionnez le jeu de barres de mise à la terre dans l'ASI :
    1. Débranchez le câble CEM, le support de câble CEM et les câbles de liaison du jeu de barres de mise à la terre. Notez la connexion des câbles sur la barre de mise à la terre.
    2. Retirez et jetez le jeu de barres de cuivre.
    3. Déplacez le jeu de barres de mise à la terre pour l'installer dans son nouvel emplacement.
    4. Tenez le support du câble CEM et tirez doucement sur l'extrémité du câble CEM pour l'allonger. Raccordez le câble CEM au jeu de barres de mise à la terre.
    5. Raccordez les câbles de liaison au jeu de barres de mise à la terre.
  3. Uniquement pour le système de mise à la terre HRG : Raccordez une impédance externe entre la borne E du contacteur de liaison et le jeu de barres de mise à la terre conformément à l'article 250.36 du NEC 2014.
  4. Pliez les rabats de la zone M vers le haut sur la boîte en plastique. Ceci est nécessaire pour faire de la place pour les jeux de barres internes entre l'armoire de bypass de maintenance et l'ASI.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?