990-91376B-012

Préparation au raccordement des câbles de signal dans les systèmes avec entrée des câbles par le bas

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations quand les panneaux sont installés, ni à proximité de l'armoire.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Retirez les panneaux.
  2. Préparez le raccordement des câbles de signal :
    1. Retirez les panneaux.
    2. Percez des trous ou effectuez des perforations dans les panneaux pour le passage des câbles de signal ou des conduites. Installez les conduites (non fournies), le cas échéant.
    3. Remettez en place les panneaux.
  3. Acheminez les câbles de signal depuis l'ASI, dans l'armoire de bypass de maintenance et par le bas de l'armoire de bypass de maintenance.
  4. Remettez en place les panneaux.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?