990-91379G-022

Het wachtwoord wijzigen

OPMERKING: Verander altijd uw wachtwoord wanneer u zich voor het eerst aanmeldt en bewaar het op een veilige plaats.
SUGGESTIE: Maak complexe wachtwoorden aan om uw UPS te beschermen:
  • Het wachtwoord moet minstens 8 tekens lang zijn.

  • Het wachtwoord moet voldoende verschillen van vorige wachtwoorden en van wachtwoorden voor andere apparaten.

  • Gebruik een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens.

  1. Tik op Afmelden.
  2. Tik op Configuratie.
  3. Voer uw wachtwoord in.
    OPMERKING: Gebruikersnaam en wachtwoord van de beheerder zijn standaard admin.
  4. Tik op Wachtwoord wijzigen en voer het nieuwe wachtwoord in.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?