990-91379C-022

De displayvoorkeuren configureren

  1. Tik op Configuratie > Algemeen > Display.
    1. Stel het Alarmsignaal in op Inschakelen of Uitzetten. Hiermee worden alle alarmgeluiden ingeschakeld/gedempt.
    2. Stel de temperatuureenheid in op Celsius of Fahrenheit.
    3. Stel Schermbeveiliging inschakelen na5 min, 15 min, 30 min of Nooit in. De schermbeveiliging wordt na de ingestelde tijd ingeschakeld wanneer er geen activiteit is geweest op het scherm.
    4. Stel de Helderheid van display in door op - of + te tikken.
    5. Stel het Geluid touchscreen in op Inschakelen of Uitzetten. Hiermee worden alle displaygeluiden (met uitzondering van alarmgeluiden) ingeschakeld/gedempt.
    6. Kalibreer de aanraakfunctionaliteit van het scherm door twee keer op de kalibratieknop te tikken.
QR code for this page

Was dit nuttig?