990-91379B-006

Escenarios de comportamiento de eConversion - Sistema en paralelo

Principal escenario de éxito para que el sistema SAI pase a eConversion

  1. La unidad SAI principal (maestro) en control del sistema en paralelo ha estado en funcionamiento con inversor durante al menos 30 segundos.

  2. La unidad SAI en control del sistema en paralelo comprueba que la derivación esté dentro de la tolerancia y que la derivación esté disponible.

  3. La unidad SAI control del sistema en paralelo comprueba que el modo eConversion esté permitido tanto para la propia unidad como para todas las unidades SAI controladas del sistema en paralelo.

  4. El sistema SAI se transfiere al modo eConversion.

NOTA: Cualquier retorno del funcionamiento en modo eConversion al funcionamiento con inversor incluirá un breve periodo en funcionamiento con batería para permitir que el PFC arranque y se sincronice.

Escenario 1 de comportamiento de eConversion (entrada fuera de tolerancia)

  1. El sistema en paralelo está en modo eConversion.

  2. La entrada queda fuera de la tolerancia en una o más unidades SAI en paralelo, pero la derivación sigue dentro de la tolerancia en todas las unidades SAI en paralelo.  

  3. El sistema en paralelo permanece en modo eConversion.

Escenario 2 de comportamiento de eConversion (derivación fuera de tolerancia/derivación no disponible)

  1. El sistema en paralelo está en modo eConversion.

  2. La derivación queda fuera de la tolerancia o la derivación ya no está disponible en una o más unidades SAI en paralelo.  

  3. El sistema en paralelo se transfiere inmediatamente a funcionamiento con inversor.

Escenario 3 de comportamiento de eConversion (derivación fuera de tolerancia/derivación no disponible)

  1. El sistema en paralelo está en modo eConversion.

  2. La derivación queda fuera de la tolerancia o la derivación ya no está disponible en una o más de las unidades SAI en paralelo.

  3. El sistema en paralelo se transfiere inmediatamente a funcionamiento con inversor.

  4. La derivación queda dentro de la tolerancia y la derivación está disponible en todas las unidades SAI en paralelo.

  5. Tras 10 segundos de disponibilidad estable de la derivación, el sistema en paralelo vuelve al modo eConversion.

Escenario 4 de comportamiento de eConversion (entrada y derivación fuera de tolerancia)

  1. El sistema en paralelo está en modo eConversion.

  2. La entrada y la derivación quedan fuera de la tolerancia en una o más de las unidades SAI en paralelo.

  3. El sistema en paralelo se transfiere inmediatamente a funcionamiento con inversor.

  4. La derivación queda dentro de la tolerancia y la derivación está disponible en todas las unidades SAI en paralelo. 

  5. Tras 10 segundos de disponibilidad estable de la derivación, el sistema en paralelo vuelve al modo eConversion.

Escenario 5 de comportamiento de eConversion (eConversion está desactivado/ya no se permite)

  1. El sistema en paralelo está en modo eConversion.

  2. El modo eConversion está desactivado o ya no se permite en una o más de las unidades SAI en paralelo.  

  3. El sistema en paralelo se transfiere inmediatamente a funcionamiento con inversor.

Escenario 6 de comportamiento de eConversion (inversor encendido)

  1. El sistema en paralelo está en modo eConversion y dicho modo está configurado en permitido siempre.

  2. El usuario pulsa el botón ON (Encendido) del inversor en uno de los SAI en paralelo.  

  3. El sistema en paralelo se transfiere inmediatamente a funcionamiento con inversor.

  4. Cuando el sistema en paralelo haya estado en funcionamiento con inversor durante 10 segundos, volverá al modo eConversion.

Escenario 7 de comportamiento de eConversion (inversor encendido)

  1. El sistema en paralelo está en modo eConversion, el cual está configurado en permitido solo a una hora y un día concretos de la semana.  

  2. El usuario pulsa el botón ON (Encendido) del inversor en uno de los SAI en paralelo.  

  3. El sistema en paralelo se transfiere inmediatamente a funcionamiento con inversor.

  4. El sistema en paralelo volverá al modo eConversion cuando alcance el siguiente intervalo de tiempo en el que el modo eConversion esté permitido.

Escenario 8 de comportamiento de eConversion (estado/evento crítico detectado)

  1. El sistema en paralelo está en modo eConversion.

  2. Uno de los SAI en paralelo detecta un estado/evento crítico que requiere que el SAI pase a funcionamiento en derivación estática forzosa.  

  3. Las demás unidades SAI en paralelo pueden soportar la carga.

  4. El sistema en paralelo se transfiere inmediatamente a funcionamiento con inversor y el SAI con un estado/evento crítico se trasfiere a funcionamiento en derivación estática en espera.

Escenario 9 de comportamiento de eConversion (estado/evento crítico detectado)

  1. El sistema en paralelo está en modo eConversion.

  2. Uno de los SAI en paralelo detecta un estado/evento crítico que requiere que el SAI pase a funcionamiento en derivación estática forzosa.  

  3. Las demás unidades SAI en paralelo no pueden soportar la carga.

  4. El sistema en paralelo se transfiere a funcionamiento en derivación estática forzosa y permanece así hasta que se resuelva el evento/estado crítico.

Escenario 10 de comportamiento de eConversion (estado/evento crítico detectado)

  1. El sistema en paralelo está en modo eConversion.

  2. Uno de los SAI en paralelo detecta un estado/evento crítico que requiere que el SAI pase a funcionamiento en derivación estática forzosa.

  3. Las demás unidades SAI en paralelo no pueden soportar la carga.

  4. El sistema en paralelo se transfiere a funcionamiento en derivación estática forzosa y permanece así hasta que se resuelva el evento/estado crítico.

  5. El evento/estado crítico se resuelve.

  6. El sistema en paralelo se transfiere a funcionamiento con inversor.

  7. Tras 10 segundos, el sistema en paralelo vuelve al modo eConversion (si dicho modo aún está permitido).

Escenario 11 de comportamiento de eConversion (sobrecarga de salida)

  1. El sistema en paralelo está en modo eConversion.

  2. La salida del sistema en paralelo se sobrecarga.  

  3. El sistema en paralelo se transfiere a funcionamiento con inversor y el temporizador de sobrecarga empieza a contar.

Escenario 12 de comportamiento de eConversion (detectado un cortocircuito)

  1. El sistema en paralelo está en modo eConversion.

  2. Se detecta un cortocircuito fase-fase o fase-neutro de salida (se detecta corriente elevada en la derivación y se registra el evento).

  3. El sistema en paralelo se transfiere a funcionamiento con inversor.

  4. Si continúa el cortocircuito, el sistema en paralelo se transfiere a funcionamiento en derivación estática forzosa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?