990-91379A-011

Yhden UPSin järjestelmän sammuttaminen huolto-ohituskäytöstä, kun Kirk-avain on asennettu

HUOMAUTUS: Käytä katkaisinta ainoastaan silloin, kun siihen liittyvä katkaisijan merkkivalo palaa.
  1. Valitse Hallinta > Toimintatila > Siirry ohituskäyttöön.
  2. Pidä SKRU-painiketta painettuna, käännä avainta A ja poista se SKRU-lukkolaitteesta.
  3. Aseta avain A huolto-ohituskatkaisijan (MBB) lukkolaitteeseen ja käännä sitä.
  4. Sulje huolto-ohituskatkaisija (MBB).
  5. Avaa laitteen lähtökatkaisija (UOB).
  6. Käännä avainta B ja poista se yksikön lähtökatkaisijan (UOB) lukkolaitteesta.
  7. Aseta avain B SKRU-lukkolaitteeseen ja käännä avain lukittu-asentoon.
  8. Valitse Hallinta > Vaihtosuuntaaja > Vaihtosuuntaaja poissa päältä.
  9. Avaa staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB), jos se on käytössä.
  10. Avaa akkukatkaisijat.
  11. Avaa yksikön tulokatkaisija (UIB).
QR code for this page

Auttoiko tämä?