990-91379B-012

Configuration des disjoncteurs

NOTE: Cette configuration est obligatoire pour un fonctionnement correct de l'ASI.
  1. Appuyez sur Configuration > Disjoncteurs .
  2. Appuyez sur les différents disjoncteurs dans le schéma synoptique pour configurer les disjoncteurs présents dans le système d'ASI. Un carré avec signifie que le disjoncteur est présent, un carré vide signifie que le disjoncteur n'est pas présent. La présence de BF2 ne peut être configurée que par un technicien Schneider Electric.
    NOTE: L'ASI peut contrôler jusqu'à quatre disjoncteurs batterie dans une solution de batterie. Le schéma synoptique illustre un disjoncteur batterie (BB) uniquement, même si davantage de disjoncteurs batterie ont été raccordés et configurés pour la surveillance. Si au moins un des disjoncteurs batterie est en position fermée, le BB du schéma synoptique s'affichera comme fermé. Si tous les disjoncteurs de batterie surveillés sont en position ouverte, le BB du schéma synoptique s'affichera comme ouvert.
  3. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?