990-91379B-012

Configuration du réseau

Le réseau peut être configuré pour la carte de gestion réseau intégrée (NMC) et pour celle en option.

  1. Appuyez sur Configuration > Réseau > IPv4 et sélectionnez NMC intégrée pour configurer la carte de gestion réseau intégrée ou NMC en option pour configurer la carte de gestion réseau en option.
    1. Réglez le Mode adresse sur Manuel, BOOTP ou DHCP.
    2. Vous pouvez également désactiver le réseau en sélectionnant Désactiver la NMC IPv4 intégrée/Désactiver NMC IPv4 (option).
    3. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
  2. Appuyez sur Configuration > Réseau > IPv6 et sélectionnez NMC intégrée pour configurer la carte de gestion réseau intégrée ou NMC en option pour configurer la carte de gestion réseau en option.
    1. Réglez le mode DHCPv6 sur Adresse et autres informations, Infos hors adr. uniquement ou Jamais IPv6.
    2. Sélectionnez Configuration auto ou Manuel.
    3. Vous pouvez également désactiver le réseau en sélectionnant Désactiver NMC IPv6 intégrée/Désactiver NMC IPv6 (option).
    4. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?