Live Swap : Ajout, suppression ou remplacement d'un module d'alimentation
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :
-
L'équipement électrique doit être installé, utilisé, entretenu, remplacé ou faire l'objet de travaux similaires uniquement par un personnel qualifié, formé, expérimenté et compétent, titulaire des autorisations nécessaires (par exemple, des licences, des permis ou des certifications) pour effectuer ce type de travaux. Tous les travaux doivent être effectués de manière à ne pas présenter de danger et à l'aide d'un équipement de protection personnelle approprié.
-
L'utilisateur doit s'assurer de la conformité aux instructions du fabricant et au manuel de l'utilisateur ainsi qu'à toutes les lois, réglementations, normes et directives applicables lorsqu'il utilise cet équipement et effectue des travaux ou permet que des travaux soient effectués sur ou à proximité d'un équipement électrique.
-
Ni Schneider Electric ni aucune de ses filiales ne peuvent être tenus responsables des réclamations, coûts, pertes, dommages, décès ou blessures résultants d'une utilisation incorrecte de cet équipement ou du non-respect de l'une des exigences mentionnées ci-dessus.
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
![]() |
---|
risques de dommages à l'équipement
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
![]() |
---|
Charge lourde
Les modules d'alimentation sont lourds (38 kg (83,77 lbs)) et nécessitent deux personnes pour les soulever.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
AVIS |
---|
Risque de surcharge sur l'installation
Contrôlez et vérifiez que l'installation est correctement dimensionnée pour l'augmentation
de la puissance nominale avant d'installer plus de modules d'alimentation dans l'ASI.
Un mauvais dimensionnement de l'installation peut entraîner une surcharge de l'installation.
Consultez le manuel d'installation pour connaître les exigences en matière de protection
en amont et en aval, la taille des câbles, etc.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
AVIS |
---|
Risque de perte d'alimentation de la charge
Contrôlez et vérifiez que les modules d'alimentation restants peuvent assurer la continuité
de l'alimentation de la charge avant de retirer un module d'alimentation de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
- Pour retirer un module d'alimentation installé :
- Retirez les vis dans les parties supérieure et inférieure du module d'alimentation et poussez le commutateur.
- Tirez le module d'alimentation pour le faire sortir de moitié. Un mécanisme de verrouillage vous empêche de le sortir entièrement.
- Débloquez le verrou en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé sur le dessus du module d'alimentation et retirez le module d'alimentation.
- Si aucun module d'alimentation de remplacement ne sera installé : Installez un panneau de protection en face de l'emplacement du module d'alimentation vide.
- Pour installer un nouveau module d'alimentation :
- Si un module d'alimentation supplémentaire est installé : Retirez le panneau de protection de l'emplacement du module d'alimentation vide. Conservez le panneau de protection pour une utilisation ultérieure.
- Insérez le module d'alimentation dans la fente. Le mécanisme d'activation se verrouille lorsque le module d'alimentation est correctement inséré.
- Installez les vis fournies dans les parties supérieure et inférieure du module d'alimentation.
Le module d'alimentation effectuera un test automatique pour mettre à jour le micrologiciel selon le système, puis se connectera en ligne.
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les emplacements de module d'alimentation doivent contenir soit un module d'alimentation,
soit un panneau de protection.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|