990-91379B-012

Démarrage à partir du mode bypass de maintenance pour les systèmes d'ASI unitaires avec serrure à clé Kirk installée

NOTE: N'utilisez un disjoncteur que lorsque le voyant du disjoncteur associé est allumé.
  1. Fermez le disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB).
    L'affichage s'allume. La séquence de redémarrage dure environ trois minutes.
  2. Fermez le disjoncteur d'entrée du commutateur statique (SSIB), le cas échéant.
  3. Fermez le disjoncteur backfeed de bypass BF2, le cas échéant.
  4. Fermez les disjoncteurs de batterie.
  5. Sélectionnez Contrôle > Mode de fonct. > Transférer en mode bypass .
  6. Maintenez le bouton poussoir SKRU enfoncé, tournez et retirez la clé B de la serrure SKRU.
  7. Insérez la clé B dans la serrure du disjoncteur de sortie de l'unité (UOB) et tournez la clé.
  8. Fermez le disjoncteur de sortie de l'unité (UOB).
  9. Ouvrez le disjoncteur bypass de maintenance (MBB).
  10. Tournez et retirez la clé A de la serrure du disjoncteur bypass de maintenance (MBB).
  11. Insérez la clé A dans la serrure SKRU et tournez la clé en position de verrouillage.
  12. Sélectionnez Contrôle > Onduleur > Marche onduleur .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?