990-91379A-012

Affichage des informations d'état du système

  1. Appuyez sur État.
    1. Appuyez sur Entrée, Sortie, Bypass, Batterie, Température, Modules d'alim. ou Parallèle pour afficher l'état.

      Entrée

      Tension ph-ph (phase-phase) Tension d'entrée actuelle en phase-phase.
      Courant Courant d'entrée actuel provenant de la source d'alimentation AC du secteur par phase, en ampères (A).
      Fréquence Fréquence d'entrée actuelle, en hertz (Hz).
      Tension ph-N (phase-neutre)* Tension d'entrée actuelle mesurée en phase-neutre, en volts (V).
      Puissance totale Puissance active totale actuelle (pour les trois phases) en kilowatts (kW).
      Puissance Puissance active d'entrée actuelle (ou puissance réelle) pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est la partie de la circulation de courant qui, en moyenne sur un cycle complet de la forme d'onde AC, résulte en un transfert net d'énergie dans un sens.
      Courant de crête Courant de crête d'entrée, en ampères (A)
      Facteur de puiss. Rapport entre la puissance active et la puissance apparente.
      Énergie Consommation d'énergie totale depuis l'installation.

      Sortie

      Tension ph-ph (phase-phase) Tension de sortie phase-phase au niveau de l'onduleur, en volts (V).
      Courant Courant de sortie actuel pour chaque phase, en ampères (A).
      Fréquence Fréquence de sortie actuelle, en hertz (Hz).
      Tension ph-N (phase-neutre)* Tension de sortie phase-neutre au niveau de l'onduleur, en volts (V).
      Charge Pourcentage de la capacité actuelle de l'ASI utilisée par toutes les phases. Le pourcentage de charge de phase la plus élevée s'affiche.
      Courant neutre* Courant neutre de sortie actuel, en ampères (A).
      Puissance totale Puissance de sortie active totale actuelle (pour les trois phases) en kilowatts (kW).
      Puissance Puissance active actuelle (ou puissance réelle) en sortie pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est la partie de la circulation de courant qui, en moyenne sur un cycle complet de la forme d'onde AC, résulte en un transfert net d'énergie dans un sens.
      Courant de crête Courant de crête de sortie en ampères (A).
      Facteur de puiss. Facteur de puissance de sortie actuel de chaque phase Le facteur de puissance est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente.
      Énergie Énergie totale fournie depuis l'installation initiale de l'ASI.
      Facteur de crête Facteur de crête actuel en sortie de chaque phase. Le facteur de crête en sortie est le rapport entre la valeur de crête du courant et la valeur efficace (RMS).

      Bypass

      Tension ph-ph (phase-phase)* Tension du bypass actuel en phase-phase, en volts (V).
      Courant Courant de bypass actuel pour chaque phase, en ampères (A).
      Fréquence Fréquence de bypass actuel en hertz (Hz).
      Tension ph-N (phase-neutre) Tension actuelle du bypass en phase-neutre, en volts (V).
      Puissance totale Puissance de bypass active totale actuelle (pour les trois phases) en kilowatts (kW).
      Puissance Puissance de bypass active actuel pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est égale à la moyenne temporelle du produit de la tension par le courant.
      Courant de crête Courant de crête du bypass en ampères (A).
      Facteur de puiss. Facteur de puissance de bypass actuel pour chaque phase. Le facteur de puissance est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente.

      Batterie

      Mesures Puissance d'alimentation DC actuelle tirée de la batterie , en kilowatts (kW).
      Tension actuelle de la batterie (VDC).
      Courant actuel de la batterie, en ampères (A). Un courant positif indique que la batterie est en charge ; un courant négatif indique que la batterie se décharge.
      Température de la batterie en degrés Celsius ou Fahrenheit à partir des capteurs de température connectés.
      Batterie Durée avant laquelle les batteries atteignent le niveau d'arrêt pour basse tension. Indique également le niveau de charge de la batterie sous forme de pourcentage de la capacité de charge complète.
      Charge (Ah) actuelle de la batterie.
      Configuration Indique le type de batterie.
      État Condition générale du chargeur.
      Mode Mode de fonctionnement du chargeur (Désactivé, Flottant, Rapide, Égalisation, Cyclique, Test).
      Capacité de charge Capacité de charge maximale en pourcentage de la puissance nominale de l'ASI.

      Température

      Température ambiante Température ambiante en degrés Celsius ou Fahrenheit.
      Temp. de la batterie Température de la batterie en degrés Celsius ou Fahrenheit à partir des capteurs de température de la batterie connectés.
      Température Température ambiante exprimée en degrés Celsius ou Fahrenheit mesurée à partir des capteurs de température connectés en option (AP9335T et AP9335TH). Dénomination à configurer via l'interface de gestion réseau.
      Humidité Humidité exprimée en pourcentage et mesurée à partir des capteurs d'humidité connectés en option (AP9335TH). Dénomination à configurer via l'interface de gestion réseau.

      Modules d'alim.

      L'affichage montrera la présence (précence/non présence) et le statut (Ok, Avertissement, Critique) de chaque module d'alimentation.

      Parallèle

      Courant d'entrée Courant d'entrée actuel provenant de la source d'entrée par phase, en ampères (A).
      Courant bypass Courant bypass actuel provenant de la source du bypass par phase, en ampères (A).
      Puiss. tot. sortie Puissance totale de sortie du système ASI parallèle, indiquant le pourcentage de charge totale et la puissance de sortie totale en kW et en kVA pour le système parallèle.
      Courant de sortie Courant de sortie actuel pour chaque phase, en ampères (A).
      Nombre d'ASI redondantes Nombre d'ASI redondantes présentes.
      Paramètre de redondance Paramètre de redondance configuré.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?