Scénarios de comportement de l'eConversion : système unitaire
Principal scénario de réussite pour que l'ASI passe en mode eConversion
-
L'ASI est en mode onduleur depuis au moins 10 secondes.
-
L'ASI vérifie que le bypass est situé dans la plage de tolérance et que le bypass est disponible.
-
L'ASI vérifie que le mode eConversion est autorisé (activé par défaut/activé par l'utilisateur).
-
L'ASI bascule en mode eConversion.
Scénario de comportement de l'eConversion 1 (entrée hors tolérance)
-
L'ASI est en mode eConversion.
-
L'entrée sort de la plage de tolérance, mais le bypass reste dans la plage de tolérance.
-
L'ASI reste en mode eConversion.
Scénario de comportement de l'eConversion 2 (bypass hors tolérance/bypass non disponible)
-
L'ASI est en mode eConversion.
-
Le bypass sort de la plage de tolérance ou le bypass n'est plus disponible.
-
L'ASI bascule en mode onduleur immédiatement.
Scénario de comportement de l'eConversion 3 (bypass hors tolérance/bypass non disponible)
-
L'ASI est en mode eConversion.
-
Le bypass sort de la plage de tolérance ou le bypass n'est plus disponible.
-
L'ASI bascule en mode onduleur immédiatement.
-
Le bypass passe dans la plage de tolérance et le bypass est disponible.
-
Après 10 secondes de disponibilité stable du bypass, l'ASI repasse en mode eConversion.
Scénario de comportement de l'eConversion 4 (entrée et bypass hors tolérance)
-
L'ASI est en mode eConversion.
-
L'entrée et le bypass sortent de la plage de tolérance.
-
L'ASI bascule en mode onduleur (mode batterie) immédiatement.
-
Le bypass passe dans la plage de tolérance et le bypass est disponible.
-
Après 10 secondes de disponibilité stable du bypass, l'ASI repasse en mode eConversion.
Scénario de comportement de l'eConversion 5 (eConversion est désactivé/n'est plus autorisé)
-
L'ASI est en mode eConversion.
-
Le mode eConversion est désactivé (par l'utilisateur) ou n'est plus autorisé (par le paramètre/seuil).
-
L'ASI bascule en mode onduleur immédiatement.
Scénario de comportement de l'eConversion 6 (onduleur démarré)
-
L'ASI est en mode eConversion et le mode eConversion est configuré pour être toujours autorisé ou seulement autorisé à une heure et un jour de la semaine spécifiques.
-
L'utilisateur appuie sur le bouton ON de l'onduleur.
-
L'ASI bascule en mode onduleur immédiatement.
-
L'ASI repassera en mode eConversion lorsqu'elle atteindra l'intervalle de temps suivant où le mode eConversion est programmé comme autorisé ou après 10 secondes si le mode eConversion est configuré pour être toujours autorisé.
Scénario de comportement de l'eConversion 7 (surcharge en sortie)
-
L'ASI est en mode eConversion.
-
La sortie d'ASI est en surcharge.
-
L'ASI bascule en mode onduleur et la minuterie de surcharge se lance.
Scénario de comportement de l'eConversion 8 (événement/état critique détecté)
-
L'ASI est en mode eConversion.
-
L'ASI détecte un événement/état critique qui nécessite que l'ASI passe en mode bypass statique forcé (pas de surcharge en sortie).
-
L'ASI bascule en mode bypass statique forcé.
-
L'événement/état critique est résolu ou n'existe plus.
-
L'ASI bascule en mode onduleur.
-
Après 10 secondes de fonctionnement stable en mode onduleur, l'ASI revient au mode eConversion.
Scénario de comportement de l'eConversion 9 (court-circuit détecté)
-
L'ASI est en mode eConversion.
-
Un court-circuit phase-phase ou phase-neutre est détecté en sortie (un courant élevé est détecté dans le bypass et l'événement est enregistré).
-
L'ASI bascule en mode onduleur.
-
Si le court-circuit continue, l'ASI bascule en mode bypass statique forcé.
Scénario de comportement de l'eConversion 10 (EPO activé)
-
L'ASI est en mode eConversion.
-
L'EPO est activé.
-
L'ASI bascule en mode Désactivé.
-
L'EPO est désactivé.
-
L'utilisateur appuie sur le bouton ON de l'onduleur.
-
L'ASI bascule en mode onduleur.
-
Après 10 secondes de fonctionnement stable en mode onduleur, l'ASI revient au mode eConversion.
Scénario de comportement de l'eConversion 11 (mode haut rendement énergétique désactivé par le système)
-
L'ASI est en mode eConversion.
-
Le bypass sort de la plage de tolérance ou le bypass n'est plus disponible.
-
L'ASI bascule en mode onduleur.
-
Le bypass passe dans la plage de tolérance et le bypass est disponible.
-
Après 10 secondes de disponibilité stable du bypass, l'ASI repasse en mode eConversion.
-
Les étapes 2 à 5 sont répétées 10 fois dans un intervalle de 24 heures (le nombre de fois est configurable).
-
Le bypass sort de la plage ou le bypass n'est plus disponible plus de 10 fois dans un intervalle de 24 heures.
-
L'ASI bascule en mode onduleur.
-
L'ASI désactive le mode haut rendement énergétique.
-
L'utilisateur est informé que le mode haut rendement énergétique a été désactivé par le système via une alarme ou un événement, en fonction de sa configuration.
-
Le bypass passe dans la plage de tolérance et le bypass est disponible.
-
L'ASI reste en mode onduleur.
-
L'utilisateur réactive le mode haut rendement énergétique.
-
Après 10 secondes de disponibilité stable du bypass, l'ASI repasse en mode eConversion.