Live Swap: Hinzufügen, Entfernen oder Austauschen eines Leistungsmoduls
HAFTUNGSAUSSCHUSS:
-
Elektrische Geräte dürfen nur von entsprechend qualifiziertem, geschultem, erfahrenem und kompetentem Personal installiert, betrieben, gewartet, ausgetauscht oder ähnliche Arbeiten daran durchgeführt werden, das über die erforderlichen Autorisierungen (z. B. Lizenzen, Genehmigungen oder Zertifizierungen) für die Durchführung dieser Arbeiten verfügt. Alle Arbeiten müssen in einer Weise, bei der keine Gefahr entstehen kann, und unter Verwendung geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (PSA) durchgeführt werden.
-
Der Benutzer muss bei der Verwendung dieser Ausrüstung und beim Ausführen von Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischer Ausrüstung sowie beim Zulassen der Ausführung solcher Arbeiten die Einhaltung der Anweisungen und des Benutzerhandbuchs des Herstellers sowie sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Normen und Anleitungen sicherstellen.
-
Weder Schneider Electric noch seine verbundenen Unternehmen sind für etwaige Haftungsansprüche, Kosten, Verluste, Schäden, Todesfälle oder Verletzungen haftbar, die auf unsachgemäße Verwendung dieser Ausrüstung oder Nichteinhaltung mit den oben genannten Anforderungen zurückzuführen sind.
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
![]() |
---|
Beschädigungsrisiko
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
![]() |
---|
Schwerlast.
Leistungsmodule sind schwer (38 kg (83,77 lbs)) und müssen von zwei Personen angehoben werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge
haben.
|
HINWEIS |
---|
Gefahr einer Überlastung der Installation
Überprüfen Sie, ob die Installation für
die Erhöhung der Nennleistung richtig dimensioniert ist, bevor
Sie weitere Leistungsmodule in die USV einbauen. Eine falsche Dimensionierung
der Installation kann zu einer Überlastung der Anlage führen.
Siehe Installationshandbuch für Anforderungen an vor- und nachgeschalteten
Schutz, Kabelgrößen usw.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
HINWEIS |
---|
Risiko eines Lastverlusts
Überprüfen Sie vor dem Entfernen eines Leistungsmoduls
aus der USV, ob die verbleibenden Leistungsmodule die Last versorgen
können.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
-
So entfernen Sie ein installiertes Leistungsmodul:
- Entfernen Sie die Schrauben oben und unten am Leistungsmodul und drücken Sie den Entriegelungsschalter.
- Ziehen Sie das Leistungsmodul zur Hälfte heraus. Ein Sperrmechanismus verhindert, dass das Leistungsmodul ganz herausgezogen wird.
- Lösen Sie die Verriegelung, indem Sie die Entriegelungstaste oben am Leistungsmodul drücken, und nehmen Sie das Leistungsmodul heraus.
- Wenn kein Ersatz-Leistungsmodul installiert werden soll: Montieren Sie eine Füllplatte vor dem leeren Leistungsmodulfach.
-
So installieren Sie ein neues Leistungsmodul:
- Wenn das zu installierende Leistungsmodul ein zusätzliches Leistungsmodul ist: Entfernen Sie die Füllplatte vom leeren Leistungsmodulfach. Bewahren Sie die Platte zur späteren Verwendung auf.
- Schieben Sie das Leistungsmodul in das Fach. Der Aktivierungsmechanismus schnappt ein, wenn das Leistungsmodul ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Bringen Sie die mitgelieferten Schrauben oben und unten am Leistungsmodul an.
Das Leistungsmodul führt einen Selbsttest durch, aktualisiert automatisch die Firmware entsprechend dem System und geht dann online.
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
An allen Fächern für Leistungsmodule muss entweder
ein Leistungsmodul oder eine Füllplatte installiert sein.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|