Starten einer Laufzeitkalibrierung
Durch diese Funktion wird eine Kalibrierung der geschätzten verbleibenden Batterielaufzeit durchgeführt. Bei diesem Test wechselt die USV in den Batteriebetrieb und die Batterien werden auf den Alarmgrenzwert für schwache Batterien entladen. Aufgrund der abgelaufenen Zeit und der Informationen über die Last kann die Batteriekapazität berechnet und die geschätzte Autonomiezeit kalibriert werden.
Schneider Electric empfiehlt, den Laufzeitkalibrierungstest bei der Inbetriebnahme, beim Austausch von Batterien oder bei Änderungen an der Batterielösung durchzuführen.
HINWEIS |
---|
Beschädigungsrisiko
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
Voraussetzungen:
-
Keine kritischen Alarme vorhanden.
-
Batterien müssen zu 100 % aufgeladen sein.
-
Der Lastprozentsatz muss mindestens 10 % betragen und darf sich während des Tests nicht mehr als 20 % ändern. Beispiel: Wenn der Lastprozentsatz zu Beginn des Tests 30 % beträgt, wird der Test abgebrochen, falls der Lastprozentsatz während des Tests unter 24 % fällt oder über 36 % steigt.
-
Die Bypassversorgung muss verfügbar sein.
-
Der Betriebsmodus muss auf Normalbetrieb, ECOnversion oder ECO-Modus eingestellt sein.
-
Der Systembetriebsmodus muss auf Wechselrichter, ECOnversion oder ECO-Modus eingestellt sein.
- Tippen Sie im Hauptbildschirm auf die Menüschaltfläche.
- Wählen Sie .
- Tippen Sie auf dem Bestätigungsbildschirm auf OK.