990-91379A-007

Αντιστάθμιση τάσης μετασχηματιστή εξόδου

Είναι δυνατή η αντιστάθμιση ενός μετασχηματιστή εξόδου και η εξισορρόπηση της πτώσης τάσης εξόδου (0-3%).

  1. Αποσυνδέστε το φορτίο από το UPS.

  2. Μετρήστε την τάση στη δευτερεύουσα πλευρά του μετασχηματιστή σε φορτίο 0% και στη συνέχεια ρυθμίστε την τάση εξόδου του UPS με μη αυτόματο τρόπο μέσω της ρύθμισης Αντιστάθμιση τάσης (%) για εξισορρόπηση της αντιστάθμισης της τάσης εάν υπάρχει .

  3. Συνδέστε το φορτίο με το UPS.

  4. Μετρήστε την τάση στη δευτερεύουσα πλευρά του μετασχηματιστή σε φορτίο Χ% και στη συνέχεια ρυθμίστε την τάση εξόδου του UPS μέσω της ρύθμισης Αντιστάθ. τάσης μετασχημ. (%) για εξισορρόπηση της πτώσης τάσης εξόδου στον μετασχηματιστή.

Η αντιστάθμιση τάσης του μετασχηματιστή που απαιτείται στο συγκεκριμένο φορτίο χρησιμοποιείται για την αυτόματη ρύθμιση γραμμικής τάσης εξόδου στο UPS σύμφωνα με το ποσοστό φορτίου εξόδου.

QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;