990-91379A-016

Mengonfigurasi Modbus

Modbus bisa dikonfigurasikan untuk kartu manajemen jaringan (NMC) terintegrasi dan opsional.

  1. Ketuk Konfigurasi > Modbus dan pilih NMC Terintegrasi untuk mengonfigurasikan kartu manajemen jaringan terintegrasi atau NMC Opsional untuk mengonfigurasikan kartu manajemen jaringan opsional.
  2. Konfigurasikan pengaturan di halaman pertama:
    1. Aktifkan atau nonaktifkan Modbus Serial.
    2. Tetapkan Parity (Paritas) ke Tidak Ada, Genap, atau Ganjil.
    3. Tetapkan Stop bit ke 1 atau 2.
    4. Tetapkan Baud rate ke 2400, 9600, 19200, atau 38400.
    5. Tetapkan ID unik target ke suatu angka antara 1 dan 247.
      CATATAN: Setiap perangkat pada bus harus memiliki pengaturan yang persis sama, kecuali alamat perangkat ID unik target, yang harus bersifat unik untuk setiap perangkat. Tidak ada dua perangkat pada bus yang boleh memiliki alamat yang sama.
    6. Ketuk OK untuk menyimpan pengaturan Anda dan ketuk simbol panah untuk melanjutkan ke halaman berikutnya.
  3. Konfigurasikan pengaturan di halaman kedua:
    1. Aktifkan atau nonaktifkan Modbus TCP.
    2. Pilih Port 502 atau Port [5000 hingga 32768].
    3. Ketuk OK untuk menyimpan pengaturan Anda.
QR code for this page

Apakah ini membantu?