990-91379A-016

Mematikan Sistem UPS ke dalam Operasi Bypass Pemeliharaan

CATATAN: Operasikan pemutus hanya ketika indikator lampu pemutus yang bersangkutan menyala.
  1. Ketuk Kontrol > Urutan terpandu > Matikan sistem UPS atau Kontrol > Urutan terpandu > Matikan UPS pada sistem paralel, dan ikuti langkah-langkah yang ditampilkan di layar.
  2. Prosedur pematian umum untuk sistem UPS dengan MBB pemutus bypass pemeliharaan:
    CATATAN: Berikut adalah prosedur pematian umum. Ikuti selalu langkah-langkah Urutan terpandu yang sesuai dengan sistem Anda
    1. Pilih Kontrol > Mode Operasi > Alihkan ke operasi bypass.
    2. Tutup MBB pemutus bypass pemeliharaan.
    3. Buka SIB pemutus isolasi sistem (jika ada).
    4. Buka UOB pemutus keluaran unit.
    5. Pilih Kontrol > Inverter > Inverter mati atau tekan tombol inverter MATI (tahan selama lima detik) di bagian pengontrol.
    6. Buka SSIB pemutus masukan sakelar statis (jika ada).
    7. Buka pemutus baterai.
    8. Buka UIB pemutus masukan unit.
    9. Ulangi langkah d hingga h pada UPS lainnya dalam sistem paralel.
QR code for this page

Apakah ini membantu?