990-91379B-016

Matikan ke Operasi Bypass Pemeliharaan untuk Sistem UPS Tunggal dengan Kunci Kirk Terpasang

CATATAN: Operasikan pemutus hanya ketika indikator lampu pemutus yang bersangkutan menyala.
  1. Pilih Kontrol > Mode Operasi > Alihkan ke operasi bypass .
  2. Tekan dan tahan tombol SKRU, putar dan lepaskan kunci A dari interlock SKRU.
  3. Masukkan kunci A ke dalam interlock untuk MBB pemutus bypass pemeliharaan dan putar kunci.
  4. Tutup MBB pemutus bypass pemeliharaan.
  5. Buka UOB pemutus keluaran unit.
  6. Putar dan lepaskan kunci B dari interlock untuk UOB pemutus keluaran unit.
  7. Masukkan kunci B ke dalam interlock SKRU dan putar kunci ke posisi terkunci.
  8. Pilih Kontrol > Inverter > Matikan Inverter .
  9. Buka SSIB pemutus masukan sakelar statis (bila ada).
  10. Buka pemutus baterai.
  11. Buka UIB pemutus masukan unit.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?