990-91379G-023

Tester

UPS-systemet kan utføre følgende tester for å kontrollere at systemet fungerer som det skal:

  • Lydalarm

  • Status-LED-lamper

  • Bryterlampe

  • Kjøretidskalibrering

  • Batteri

Trykk på menyknappen på startskjermen, og velg deretter Vedlikehold og Lydalarm, eller Status-LED-lamper eller Bryterlampe for å starte testen av disse funksjonene. Se Starte en kjøretidskalibreringstest og Start en batteritest for å se mer informasjon og krav for disse testene.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.