990-91379C-024

Configurar a Solução de bateria

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
As configurações da bateria só devem ser feitas por pessoal qualificado em baterias, configuração da bateria e precauções necessárias.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Toque em Configuração > Bateria .
  2. Seu tipo de solução de bateria será exibido como:
    • Padrão se você tiver uma solução de bateria padrão da Schneider Electric; A referência comercial para sua configuração específica de bateria será mostrada.
    • Personalizado se você tiver uma solução de bateria personalizada.
  3. Toque em Configurações gerais e configure os seguintes parâmetros:
    NOTA: Em cada página, toque em OK para salvar as configurações e toque no símbolo de seta para ir para a próxima página.
    Número de gabinetes de bateria conectados ao disjuntor de bateria Exibindo número de gabinetes de bateria conectados ao disjuntor de bateria Configuráveis apenas pela Schneider Electric Service.
    Aviso temp auton baixo (s) Defina o limite para o tempo de autonomia restante em segundos que ativará o aviso de baixo tempo de autonomia.
    Capacidade de carga (%) Defina a capacidade máxima de carga em porcentagem da potência nominal do nobreak.
    Monitoramento de temperatura Mostrando se o monitoramento de temperatura está habilitado. Configuráveis apenas pela Schneider Electric Service.
    Sensor de temperatura # 1/Sensor de temperatura # 2 Mostrando a presença de sensores de temperatura. Configuráveis apenas pela Schneider Electric Service.
    Limite mínimo (°C) Defina a temperatura mínima aceitável da bateria em Celsius ou Fahrenheit. Temperaturas abaixo desse limite ativarão um alarme.
    Limite máximo (°C) Defina a temperatura máxima aceitável da bateria em Celsius ou Fahrenheit. Temperaturas acima desse limite ativarão um alarme.
    Modo carregador de autoboost Exibindo Modo carregador de autoboost. Esta função transfere automaticamente o carregador para aumentar o modo do carregador depois que o sistema estiver em operação com bateria. Configuráveis apenas pela Schneider Electric Service.
    Modo de carregamento cíclico Exibindo Modo de carregamento cíclico.

    Durante uma carga cíclica, o sistema alterna entre períodos de carga flutuante e repouso. Essa função manterá continuamente o status de carga da bateria sem sobrecarregar as baterias, realizando um carregamento em flutuação permanente.

    Configuráveis apenas pela Schneider Electric Service.
    Int teste a cada Defina com que frequência o nobreak deve executar um teste de bateria.
    Dia teste Defina em qual dia da semana o teste da bateria deve ser executado.
    H inic teste (hh:mm) Defina a hora do dia em que o teste da bateria deve ser executado.
    Modo de autoteste manual da bateria Defina qual tipo de teste de bateria deve ser executado: Por capacidade ou Por tensão/tempo.
    Limite de tempo (minutos)/Limite de tensão (V) Se você escolheu o tipo de teste de bateria Por tensão/tempo, defina o limite de tempo ou o limite de tensão.
  4. Apenas para solução de bateria personalizada: Toque em Config específicas para ver as seguintes opções.
    NOTA: Estas configurações só são configuráveis pela Schneider Electric Service.
    Tipo de bateria Mostrando o tipo de bateria configurada.
    Ponto médio bateria conectado Mostrando se o ponto médio da bateria está conectado.
    Desativar mon temp Mostrando se monitoramento de temperatura está desativado.
    Permitir recarga Mostrando se a recarga é permitida.

    O carregamento em boost torna possível realizar um carregamento rápido para restaurar rapidamente uma bateria descarregada.

    Permitir descarg total bateria Mostrando se a descarga total da bateria é permitida. A função de descarga total permite descarregar as baterias para um nível de tensão ainda mais baixo do que o valor normalmente recomendado quando em operação da bateria. Note que isso pode danificar as baterias.
    Ativar desc automática da bateria Mostrando se a desconexão automática da bateria está ativada. Quando o sistema do nobreak está desligado e sem a capacidade de carregar as baterias, esta função desarmará os disjuntores da bateria para evitar a descarga total após um período de:
    • Duas semanas.

    • 10 minutos com a tensão da bateria abaixo do nível de desligamento da carga baixa da bateria.

    Capacidade da bateria por bloco (Ah) Mostrando a capacidade da bateria por bloco de bateria em horas/ampere para o banco de baterias conectado a cada disjuntor da bateria.
    Número de conj. de bat. em paralelo Mostrando o número sequência de baterias conectadas em paralelo para o banco de baterias conectado a cada disjuntor da bateria.
    Número de blocos de bateria por sequência Mostrando o número de blocos de bateria por sequência de bateria.
    Número de células de bat. por bloco Mostrando o número de células de bateria por bloco de bateria.
    Tensão CC por célula da bateria (V) Mostrando a tensão de flutuação.

    O carregamento em flutuação é a função básica de carregamento disponível em todos os tipos de baterias e automaticamente iniciada pelo carregador.

    Mostrando a tensão de impulso.

    O carregamento em boost torna possível realizar um carregamento rápido para restaurar rapidamente uma bateria descarregada.

    Mostrando a tensão de equalização.

    O carregamento por equalização é usado ao equalizar as baterias de células abertas desequilibradas. Este é o método de carregamento disponível usando o mais alto nível de tensão de carga possível. Quando o carregamento por equalização é realizado, a água é evaporada das baterias de células abertas, que devem ser substituídas quando o carregamento estiver concluído.

    Duração da carga (segundo) Mostrando a duração em segundos da carga para Carregando em boost e Carreg equalização.
    Tensão nominal da bateria (V) Mostrando o nível de tensão nominal por célula da bateria.
    Tensão de deslig CC por célula da bateria (V) Mostrando o nível de tensão por célula de bateria quando a bateria deve ser desligada.
    Temperatura nominal (°C)/Temperatura nominal (°F) Mostrando a temperatura nominal.
    Taxa atual da carga Mostrando a taxa de carga atual.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?