Live Swap: Adicionar, remover ou substituir um módulo de energia
AVISO LEGAL:
-
O equipamento elétrico deve ser instalado, operado, consertado, mantido, substituído ou ter um trabalho semelhante realizado nele apenas por pessoal devidamente qualificado, treinado, experiente e competente que possua todas as autorizações necessárias (por exemplo, licenças, autorizações ou certificações) para executar tais trabalhos. Todo o trabalho deve ser executado de forma que não implique perigo e utilizando equipamentos de proteção individual (EPI) adequados.
-
O usuário deve garantir a conformidade com as instruções do fabricante e o manual do usuário e com todas as leis, regulamentos, normas e orientações aplicáveis ao usar este equipamento e realizar trabalhos ou permitir que trabalhos sejam realizados em ou próximo a equipamentos elétricos.
-
Nem a Schneider Electric nem qualquer uma de suas afiliadas será responsável por quaisquer reclamações, custos, perdas, danos, morte ou ferimentos decorrentes do uso impróprio deste equipamento ou de qualquer falha no cumprimento de qualquer um dos requisitos acima.
PERIGO |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
ATENÇÃO |
---|
risco de dano ao equipamento
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou
danos do equipamento.
|
CUIDADO |
---|
Heavy load
Power modules are heavy (38 kg (83.77
lbs)) and require two persons to lift.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos
do equipamento.
|
AVISO |
---|
Risco de sobrecarga da instalação
Verifique se a instalação está dimensionada
corretamente para o aumento no valor nominal de energia antes de instalar
mais módulos de energia no nobreak. O dimensionamento incorreto
da instalação pode resultar em uma sobrecarga da instalação.
Consulte o manual de instalação para requisitos de proteção
de upstream e downstream, tamanhos de cabos etc.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
AVISO |
---|
Risco de queda de energia na carga
Verifique se os módulos de energia restantes podem
suportar a carga antes de remover um módulo de energia do nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
-
Para remover um módulo de energia instalado:
- Remova os parafusos da parte superior e inferior do módulo de energia e aperte o comutador de desbloqueio.
- Puxe o módulo de energia metade para fora. Um mecanismo de bloqueio impede que a módulo de energia seja totalmente retirado.
- Libere a trava pressionando o botão de liberação na parte superior do módulo de energia e remova o módulo de energia.
- Se nenhum módulo de energia substituto será instalado: Instale um painel cego na frente do slot do módulo de energia vazio.
-
Para instalar um novo módulo de energia:
- Se este for um módulo de energia adicional que está sendo instalado: Remova o painel cego do slot do módulo de energia vazio. Guarde o painel cego para uso futuro.
- Push the power module into the slot. The enable mechanism will latch when the power module is correctly inserted.
- Install the provided screws in the top and the bottom of the power module.
O módulo de energia executará um autoteste, atualizará automaticamente o firmware de acordo com o sistema e, em seguida, ficará online.
PERIGO |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Todos os slots de módulos de energia devem ter um
módulo de energia ou um painel cego instalados.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|